请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB3410 你(们)好
我正在尝试切换TUSB3410的GPIO引脚。 我有TUSB3410PDK EVM套件。 我下载 了一个我编写的简单代码,如下所示。 下载此代码后,设备管理器中无法识别设备。 因此,我的问题是:
1)我是否必须加载一个有助于USB枚举的新代码,从而连接到PC?
2) 如果我不想重新枚举,但只需切换 GPIO,是否可以在没有新枚举的情况下执行此操作?
Void主(void)
{
内部索引;
//bWDCSR = 0x2a;//这将禁用看门狗(已测试!) *
//bWDCSR |= WDCSR_WDT;
同时(1)
{
(*(char __xdata *)(0xFF9E))&=0xF7;
用于(index=0;index<1000万L;index++)
{
}
(*(char __xdata *)(0xFF9E))|=0x08;
bWDCSR |= WDCSR_WDT;
}
此致
巴拉