This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:使用Analog LauchPAD读取远程从属设备的I2C寄存器

Guru**** 2469520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585360/ds90ub914a-q1-read-i2c-registers-of-a-remote-slave-with-analog-lauchpad

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,

读取和写入远程从属设备的I2C寄存器 相当简单。

我们在AnalogLaunchPAD程序中使用Python脚本。

问题是读取16位寄存器的数据,类似于

Board.ReadI2(2x48,0x6014,regLength=2)Board.ReadI2(0x48,0x6014)。

使用 BOAR.ReadI2(0x48,0x6014,regLength=1)或BOAR.ReadI2(0x48,0x6014)不提供 错误,但这只执行0x48作为芯片ID,0x14作为寄存 器地址。

是否有用于16位寄存器读取的命令?

此致

Torsten    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Torsten,

    不能,很遗憾不支持16位i2c模式。

    此致,