请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB914A-Q1 您好,
读取和写入远程从属设备的I2C寄存器 相当简单。
我们在AnalogLaunchPAD程序中使用Python脚本。
问题是读取16位寄存器的数据,类似于
Board.ReadI2(2x48,0x6014,regLength=2)或Board.ReadI2(0x48,0x6014)。
使用 BOAR.ReadI2(0x48,0x6014,regLength=1)或BOAR.ReadI2(0x48,0x6014)不提供 错误,但这只执行0x48作为芯片ID,0x14作为寄存 器地址。
是否有用于16位寄存器读取的命令?
此致
Torsten