加载2.15 pjt时,版本2.15 中的GPIO事件映射寄存器(我有RC2 -我可以获得的最新版本)出现GPIO事件设置问题。
在GPIO事件映射组(register 0x5c)下,有一个“映射事件”下拉菜单。 这允许您选择将为该GPIO发生的事件,即输出或输入。
在版本2.15 中,一旦更改了MappedEvent,就不能将其设置为'禁用'。 它将始终更改为'Output Enabled without Event'(无事件的输出已启用),这是另一个不同的选项。 如果我将2.14 项目加载到2.15 工具中,我可以返回到“禁用”。 我不确定这里发生了什么。
HostInterface手册没有解释这种寄存器,所以我不知道禁用的位应该是什么,但我怀疑它们应该是0,而不是0。
我再次下载了AppConfig工具并重新安装了它,但它仍然存在此问题。