This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:应用自定义工具版本2.15 在基于2.15 的项目中存在GPIO事件问题

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581602/tps65982-application-customization-tool-version-2-15-has-gpio-event-issues-with-2-15-based-projects

部件号:TPS6.5982万

加载2.15 pjt时,版本2.15 中的GPIO事件映射寄存器(我有RC2 -我可以获得的最新版本)出现GPIO事件设置问题。

在GPIO事件映射组(register 0x5c)下,有一个“映射事件”下拉菜单。 这允许您选择将为该GPIO发生的事件,即输出或输入。

在版本2.15 中,一旦更改了MappedEvent,就不能将其设置为'禁用'。 它将始终更改为'Output Enabled without Event'(无事件的输出已启用),这是另一个不同的选项。 如果我将2.14 项目加载到2.15 工具中,我可以返回到“禁用”。 我不确定这里发生了什么。
HostInterface手册没有解释这种寄存器,所以我不知道禁用的位应该是什么,但我怀疑它们应该是0,而不是0。

我再次下载了AppConfig工具并重新安装了它,但它仍然存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,WST,

    我想让您知道我能够重现您的问题。 我目前正在 研究这一问题。 正如您所怀疑的那样,'[已禁用]的位  应该是0,而'Output Enabled without Event'的位应该等于1D。 我将查看FW/APP工具以确认这一点。 我还将尝试修复 您遇到的问题,以便您能够成功 地在    “映射的事件”下拉窗口中实施“禁用”选项。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WST,

    很抱歉回复较晚,此问题正在修复,将在下一个最新固件中发布。 您是否能够为看到'禁用'而变通?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,
    是的,作为一项临时措施,我返回到了没有此问题的基于2.10 的图像。
    但是,我找到了2.15 映像的解决方法。
    看起来,我用作GPIO #0的映射事件的'Load App Config Set 1'只能映射到一个GPIO。
    因此,在'Output Enable without Event'(无事件的输出启用)'时,任何GPIO都可以临时映射到'L-A-C-Set1'。 然后,当我将GPIO #0映射回'L-A-C-Set1'时,之前映射的另一个事件将重置为“已禁用”。 这样,我就可以将任何GPIO设置回"已禁用"。
    谢谢!
    WST