This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:用于HDMI DDC的TCA9517/电平转换器

Guru**** 2468690 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580216/tca9517-tca9517-level-shifter-for-hdmi-ddc

部件号:TCA9517
主题中讨论的其他部件: TCA9509

您好,

我正在考虑 将TCA9517用于HDMI DDC,并找到了此线程。

e2e.ti.com/.../54.0657万

我需要将5V转换为1.8V,但似乎TCA9517无法通过此线程的HDMI合规性测试。 那么,您是否有其它解决方案可用于5V至1.8V的HDMI DDC电平转换器?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好S. Satoshi:

    TCA9517可以通过HDMI合规性测试,但您必须将A侧连接到电缆。  这是因为B侧的电路可以与电容测量测试设备相互作用,并提供不正确的电容测量。  

    我已将一个链接指向另一个E2E帖子,该帖子将更详细地讨论此问题。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/t/54.0657万

    如果您在阅读后仍有问题,请告诉我,我将尝试澄清您可能有的任何具体问题。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    我已检查E2E接线柱,并了解必须将一侧连接到电缆。 在这种情况下,我需要转换为1.8V电压,但B侧可以使用到2.7V电压,因此TCA9517无法满足我的要求。
    您是否有其他解决方案来满足我的需求?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    请让我再次询问是否将TCA9517用于HDMI DDC。 我的客户正在考虑使用两个TCA9517将HDMI DDC从1.8V转换为5V。 您是否建议将与以下配置配合使用?

    此致,

    Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi San,

    您是否考虑过使用TCA9509。  我附上了您的应用程序的参考图。  这应该是有效的发现。  此部件上的缓冲器位于A侧,因此它不会与B侧的电容测试相互作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    感谢您推荐TCA9509。 我将介绍它并与客户讨论。

    我无法找到符合我要求的TCA9509,因为TI.com的选择表中的最低VCC为2.7V。 我希望您考虑显示VCCA和VCCB的最小值/最大值。

    此致,

    Satoshi