主题中讨论的其他部件: TCA9509
您好,
我正在考虑 将TCA9517用于HDMI DDC,并找到了此线程。
我需要将5V转换为1.8V,但似乎TCA9517无法通过此线程的HDMI合规性测试。 那么,您是否有其它解决方案可用于5V至1.8V的HDMI DDC电平转换器?
此致,
Satoshi /日本Disty.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好S. Satoshi:
TCA9517可以通过HDMI合规性测试,但您必须将A侧连接到电缆。 这是因为B侧的电路可以与电容测量测试设备相互作用,并提供不正确的电容测量。
我已将一个链接指向另一个E2E帖子,该帖子将更详细地讨论此问题。
https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/t/54.0657万
如果您在阅读后仍有问题,请告诉我,我将尝试澄清您可能有的任何具体问题。
Francis Houde