This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB7320:Linux 3环境中的驱动程序和活动控制

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584799/linux-tusb7320-driver-and-activiatiation-control-on-linux-3-environment

部件号:TUSB7320
主题中讨论的其他部件: TUSB7340

工具/软件:Linux

大家好,

我的客户询问了以下有关TUSB7320的问题。
客户将在Linux 3环境中使用TUSB7320。

请告诉我答案。

(1)当TUSB7320由Linux控制时,我们能否仅通过从操作系统端识别TUSB7320
     为3.3V和1.1V供电?

(2)我是否需要特殊驱动程序来控制TUSB7320?

(3)我启用xHCI配置。
    是否需要TUSB7320的其它频谱激活控制?

(4)我将TUSB7320 Perst和GRST连接到主机端PCIe预设。
    在此连接下,我是否需要特殊软件来控制TUSB7320?
 
此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.是的,您必须打开设备电源,还必须符合数据表第9节中所述的开机顺序。
    2.不能,它使用xHCI的通用Linux驱动程序。
    3.不能,xHCI驱动程序应在TUSB7340上配置所有必需的设置。
    4. TUSB7340无法正常工作当GRST#被确认时,您必须满足数据表中所述的开机顺序。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias-San,

    感谢您的回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!
      
    此致,
    Fumio Nakano