请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB7320 主题中讨论的其他部件: TUSB7340
工具/软件:Linux
大家好,
我的客户询问了以下有关TUSB7320的问题。
客户将在Linux 3环境中使用TUSB7320。
请告诉我答案。
(1)当TUSB7320由Linux控制时,我们能否仅通过从操作系统端识别TUSB7320
为3.3V和1.1V供电?
(2)我是否需要特殊驱动程序来控制TUSB7320?
(3)我启用xHCI配置。
是否需要TUSB7320的其它频谱激活控制?
(4)我将TUSB7320 Perst和GRST连接到主机端PCIe预设。
在此连接下,我是否需要特殊软件来控制TUSB7320?
此致,
Fumio Nakano