您好,
我想知道用户是否可以在SNK自动模式下选择PDO。 请您支持以下内容吗?
1.如何在SNKAutomaticMode期间使用SRDO命令选择PDO
->FW_USERS_guide (slvuah7b)在9.3 .1.1 一章中说明了自动选择最佳PDO的方法。 在SNKAutomaticMode期间,是否可以选择用户要使用的PDO?
例如,当连接交流电筒适配器时,用户希望选择5V作为C型的接收器功能。 是否可以在自动模式下选择5V?
2.如何从SNKAutomaticMode设置SNKIntrusiveMode
->如果用户不能在自动模式下选择PDO,他应该将模式更改为“反向模式”。 请您检查一下模式。
默认设置为SNKAutomaticMode (SNKAutomaticMode)。 和0x29寄存器可以通过在位9中设置1切换到SNKIntrusiveMode。 正确吗?
此致,
Nagata。