This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:链路脉冲在关机状态下返回

Guru**** 2470290 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110, TLK111, TLK105L, TLK106L, TLK100, TLK105, TLK106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584256/tlk110-link-pulse-was-returned-under-power-off-state

部件号:TLK110
主题中讨论的其他部件: TLK111TLK105LTLK106LTLK100TLK105TLK106

您好,TI,

我 检测到  TLK110的奇怪行为。

在TLK110断电的情况下, 当 TLK110和  集线器之间连接电缆时,

集线器(通电) 向TLK110 (断电)发送链路脉冲,此时,

TLK110 会将 链路脉冲 发送回集线器,即使设备已关闭。

返回 的链路脉冲约为300mV峰值电压。

问题是 某些集线器检测 到返回的链路脉冲并挂起。

您以前是否检测到该行为?

请告诉我 为什么设备即使没有电源也会向集线器发送信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kobayashi:

    IC和变压器之间是否有共模扼流圈?
    需要CMC以防止在设备断电时反射的波形链接到伙伴。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross,非常感谢您的帮助。

    我看到,TLK110需要CMC来防止反射。

    那么,TLK111是否也需要CMC?  

    谢谢,此致,

    Toshi Kobayashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kobayashi:

    所有TLK设备都需要CMC。
    TLK105,TLK106,TLK105L,TLK106L,TLK100, TLK110和TLK111

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross,非常感谢。

    我看到,这些设备必须具有CMC 才能解决问题。

    如果可能,我们将来需要一份有关此问题的应用说明或技术文档。