请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK110 主题中讨论的其他部件: TLK111, TLK105L, TLK106L, TLK100, TLK105, TLK106
您好,TI,
我 检测到 TLK110的奇怪行为。
在TLK110断电的情况下, 当 TLK110和 集线器之间连接电缆时,
集线器(通电) 向TLK110 (断电)发送链路脉冲,此时,
TLK110 会将 链路脉冲 发送回集线器,即使设备已关闭。
返回 的链路脉冲约为300mV峰值电压。
问题是 某些集线器检测 到返回的链路脉冲并挂起。
您以前是否检测到该行为?
请告诉我 为什么设备即使没有电源也会向集线器发送信号?