This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642上的HPD信号电平电压容差?

Guru**** 2752545 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583238/ts3dv642-hpd-signal-level-voltage-tolerance-on-ts3dv642

部件号:TS3DV642

大家好,

客户将TS3DV642用于HDMI和eDP交换机,附件是客户示意图,您能否帮助查看此示意图以了解是否存在任何问题?

另一方面,如果连接器侧为5V,客户想知道设备侧的HPD电压范围或容差是多少? TS3DV642是否需要任何拉高电阻器或拉低电阻 器来接收来自连接器侧的HDMI和eDP信号? 请提供建议。 谢谢。

 

此致,

亚瑟

e2e.ti.com/.../MEDM_2D00_C603_5F00_ZR0_5F00_2017.0322万.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    感谢您的发布。 我已联系负责此设备的工程团队,他们很快就会与您联系。

    谢谢!
    亚当
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur:

    HPD可以处理5V;在GPU/CPU上放置100k下拉列表,以在没有连接显示器时禁用它。
    DDC需要上拉,这些上拉是靠近GPU/CPU还是接头?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    是的,CPU板有100k下拉式。 此外,DDC在I/O板上具有较高的拉力。

    还有一些问题,对于eDP (或DP)应用程序,HPD处于低活动状态,它是否需要额外的拉高? 还是只需保持相同,以便在连接器侧下拉100k? 然后将HPD_A,HPD_B连接到CPU,GPU?

    对于SEL1,SEL2信号,是否可以使用GPIO来控制其H或L,而不是使用硬件来进行修复?

    请提供建议。 谢谢。

    此致,
    亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    请帮助客户对以下问题进行评论。 谢谢。

    对于eDP (或DP)应用,HPD处于低活动状态,是否需要额外的高拉力? 还是只需保持相同,以便在连接器侧下拉100k? 然后将HPD_A,HPD_B连接到CPU,GPU?

    对于SEL1,SEL2信号,是否可以使用GPIO来控制其H或L,而不是使用硬件来进行修复?

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur:

    如果GPU的HPD处于活动低电平状态,则您需要使用逆变器,显示屏将提供HPD=HIGH。
    HDMI HPD为5V
    DP HPD为3.3V

    是的,SEL信号可由uController驱动。

    此致