Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TS3DV642 大家好,
客户将TS3DV642用于HDMI和eDP交换机,附件是客户示意图,您能否帮助查看此示意图以了解是否存在任何问题?
另一方面,如果连接器侧为5V,客户想知道设备侧的HPD电压范围或容差是多少? TS3DV642是否需要任何拉高电阻器或拉低电阻 器来接收来自连接器侧的HDMI和eDP信号? 请提供建议。 谢谢。
此致,
亚瑟
e2e.ti.com/.../MEDM_2D00_C603_5F00_ZR0_5F00_2017.0322万.pdf