This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:连接用于DVI的HPD_SNK

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584579/tmds171-connection-of-hpd_snk-for-dvi

部件号:TMDS171

你(们)好

我们对HPD-SNK的连接有疑问。

1.
我发现HPD_SNK存在内部下拉电阻器。
但是,函数框图和图12之间的值似乎不同。
(功能框图上为130Kohm,图12上为190Kohm)。

哪一项是正确的?

二.
我们假设有以下联系。

通常情况下,我认为14引脚为接收器系统提供5V电压,而DVI连接器的引脚位置是如此。
但是,在我们的配置中,DVI连接器提供的5V电压不能为吸入器系统供电。
(盥洗盆系统本身具有用于HPD端子的5V电压)

并且TMDS171的HPD_SNK上的电压可以计算为

3.3V *(内部PD)/(内部PD + 0.1 + 4.7)= 3.18V (如果内部下拉电阻为130Kohm)


它将满足HPD VIH (min)= 2.1V > 3.18V,所以我认为没问题。

您是否发现HPD_SNK的连接存在任何问题?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Na Na,

    功能框图中有一个打字错误,右侧值为190欧姆

    DVI兼容系统MOST在DDC+5V (针14)中提供5V 55mA电压,此信号在监护仪关闭时用于读取EDID。
    按照规范,您在HPD中拥有的votlage看起来不错:
    HPD (高)应大于2.4V
    HPD (低)应低于0.4V

    我看到这是一个源应用程序,默认情况下,TMDS171是为具有更多EQ的接收器应用程序配置的,如果此EQ太多,您可能需要降低EQ。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米·莫伊斯

    感谢您的回复。

    让我确认您的答案吗?

    >HPD (高)应大于2.4V
    >HPD(低)应低于0.4V

    在上述答案中,您指的是哪种参数? HPD的VIH和Vil?
    我看不到这些规格。

    我们还有其他问题。

    是否可以使用TMDS171作为不带DDC接口的DVI的重新计时器?
    它表示SDA_SRC,SCL_SRC,SDA_SNK,SCL_SNK保持打开状态。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Na Na,

    这些值是显示屏应提供的VOH和VOL of HPD,这些值来自DVI规格。

    TMDS171具有VIH和Vil,可根据DVI规格处理VOH和VOL。

    如果您没有使用来自TMDS171的DDC块,请将SCL_SRC/SDA_SRC绑定到GDN,并将2k上拉电压放置到SCL_SNK/SDA_SNK上的5V

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moises

    感谢您的回复。

    很抱歉,还有以下问题。

    HPD_SNK到HPD_SRC似乎是通过缓冲区。

    如果HPD_SNK为低电平,则设备将进入断电模式。  对吗?

    (I2C_EN/PIN设置为低电平,因此设备在引脚带模式下工作)

    正如您所说,我们不使用DDC模块。

    我了解您关于如何终止SDA_SRC,SCL_SRC,SDA_SNK,SCL_SNK PIN的建议。

    另一方面,如果SDA_SRC,SCL_SRC,SDA_SNK,SCL_SNK保持打开,是否有任何影响?

    请告诉我们可预测的影响(如果有)吗?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Na Na,

    是的,当HPD_SNK=LOW TMDS171进入断电模式时,这可以被I2C禁用。

    保持DDC浮动可能会检测噪音并使设备消耗更多电量

    此致