你(们)好
我们对HPD-SNK的连接有疑问。
1.
我发现HPD_SNK存在内部下拉电阻器。
但是,函数框图和图12之间的值似乎不同。
(功能框图上为130Kohm,图12上为190Kohm)。
哪一项是正确的?
二.
我们假设有以下联系。
通常情况下,我认为14引脚为接收器系统提供5V电压,而DVI连接器的引脚位置是如此。
但是,在我们的配置中,DVI连接器提供的5V电压不能为吸入器系统供电。
(盥洗盆系统本身具有用于HPD端子的5V电压)
并且TMDS171的HPD_SNK上的电压可以计算为
3.3V *(内部PD)/(内部PD + 0.1 + 4.7)= 3.18V (如果内部下拉电阻为130Kohm)
它将满足HPD VIH (min)= 2.1V > 3.18V,所以我认为没问题。
您是否发现HPD_SNK的连接存在任何问题?
BestRegards