This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速设计

Guru**** 2471020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584040/high-speed-design

主题中讨论的其他部件:ash

您好,

我们正在制作 验证板, 我们需要验证高速信号。

接口流类似于此SOC-->级别转换器-->MUX-->终端设备。

问题1 :-系列端接

在哪里需要放置串行终端电阻器? 从TI的文章 中,我知道它应该是发射器端,但这里我的高速 数据信号是双向的。

这是否意味着我需要在靠近SoC侧(SOC正在传输信号时)和电平转换器侧(当终端设备正在发送数据时)进行串行端接。  更好地理解我能得到的:-

SoC  SR (近SOC)-->SR (NEAT电平转换器)电平转换器(SR近LT)-->MUX (SR近MUX)-->SR (近 端设备)终端设备。

我知道这是错误的,但我的数据信号 是双向的?

问题2-我应该在哪里提供测试点的规定?正如我所看到的,应该在接收端。

当我从终端设备接收信号时,它应该位于SOC侧(测试点)  SOC传输信号时,信号应位于端点(测试点)。但我怀疑我们正在验证SOC,因此TX和RX信号的测试点应位于SOC侧(我们正在验证SOC而非终端设备)。 您能在这里解释一下吗?

问题3-

so-->level translator-->MUX-->终端设备

需要探测信号的地方,对于RX信号,它应该靠近SOC侧,而对于TX信号?因为SOC传输时,电平转换器是SOC的接收器,所以我应该在电平转换器侧测量?我感到困惑。 因为终端设备信号是由电平转换器的输出驱动器传输的)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ashu:

    我只是想告诉大家,我正在收集一些信息,以回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashu,您好!

    对于1.:请参阅 http://www.sigcon.com/Pubs/news/2_20.htm 在每个源端使用系列端接(SOC和终端设备)。 请注意,Zo是电缆阻抗加上mux的接通电阻加上电平转换器电路的接通电阻(假设FET没有缓冲电平转换器)。 如果您使用的是缓冲电平转换器,那么我需要知道所有设备,物理距离,电缆,输入接收器阻抗等,以及我对2.和3.的答案。将会改变。电缆,mux和电平转换器相对于SOC和终端设备的位置在物理上非常重要。 请解释。 另外,我假设一个源是三态的,而另一个源在驱动线路。

    对于2:如果使用FET类型电平转换器,请始终在接收器(SOC和终端设备)处。

    3:答案与2相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    感谢您的信息。

    我想知道如果我的电平转换器是缓冲器而不是FET会发生什么情况。
    我的所有三个问题都将发生什么情况?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在每个源处放置系列端接。 在您的情况下,SOC,LT和终端设备都可以是双向系统中的源。
    2.每个接收器(LT,SOC和终端设备)的测试点
    3.在2中的每个TP处进行测量。