https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584040/high-speed-design
主题中讨论的其他部件:ash您好,
我们正在制作 验证板, 我们需要验证高速信号。
接口流类似于此SOC-->级别转换器-->MUX-->终端设备。
问题1 :-系列端接
在哪里需要放置串行终端电阻器? 从TI的文章 中,我知道它应该是发射器端,但这里我的高速 数据信号是双向的。
这是否意味着我需要在靠近SoC侧(SOC正在传输信号时)和电平转换器侧(当终端设备正在发送数据时)进行串行端接。 更好地理解我能得到的:-
SoC SR (近SOC)-->SR (NEAT电平转换器)电平转换器(SR近LT)-->MUX (SR近MUX)-->SR (近 端设备)终端设备。
我知道这是错误的,但我的数据信号 是双向的?
问题2-我应该在哪里提供测试点的规定?正如我所看到的,应该在接收端。
当我从终端设备接收信号时,它应该位于SOC侧(测试点) SOC传输信号时,信号应位于端点(测试点)。但我怀疑我们正在验证SOC,因此TX和RX信号的测试点应位于SOC侧(我们正在验证SOC而非终端设备)。 您能在这里解释一下吗?
问题3-
so-->level translator-->MUX-->终端设备
需要探测信号的地方,对于RX信号,它应该靠近SOC侧,而对于TX信号?因为SOC传输时,电平转换器是SOC的接收器,所以我应该在电平转换器侧测量?我感到困惑。 因为终端设备信号是由电平转换器的输出驱动器传输的)。
谢谢
灰