This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS324:兼容串行器或HDMI发射器

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584091/sn65lvds324-compatible-serialiser-or-hdmi-transmitter

部件号:SN65LVDS324

您好,

我想在 我的设计中使用SN65LVDS324与HiSPI摄像头连接。 一切都很好。 但是,我还需要能够与通用16位YUV并行接口连接。 我可以使用什么芯片将并行输入转换为HiSPI,Sony或Panasonic LVDS? 如果没有,当您希望使用具有并行输出(与达芬奇接口)和多LVDS输入链(如HDMI和摄像头)的单个LVDS接收器时,是否有更好的替代方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    SN65LVDS324桥接器专门支持来自Sony,Panasonic和Aptina HiSPi的SubLVDS输入。 TI不为SN65LVDS324制作配套收发器芯片。 您可能需要查找从Aptina将并行输入转换为HiSPi的设备(ON Semi Now)

    TI具有将并行8位数据转换为MIPI CSI的器件。 但是,它的接口协议与您要查找的HiSPi不同。

    谢谢!
    Dennis