请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65LVDS324
您好,
我想在 我的设计中使用SN65LVDS324与HiSPI摄像头连接。 一切都很好。 但是,我还需要能够与通用16位YUV并行接口连接。 我可以使用什么芯片将并行输入转换为HiSPI,Sony或Panasonic LVDS? 如果没有,当您希望使用具有并行输出(与达芬奇接口)和多LVDS输入链(如HDMI和摄像头)的单个LVDS接收器时,是否有更好的替代方案?
谢谢你。