部件号:DS26C32AM
尊敬的论坛:
请参阅随附的草图,这是我的问题参考。 我在需要同时支持RS-422输入和TTL输入的应用中使用DS26C32 RS-422差分接收器。 电路1显示了典型的差分直流端接。 这适用于RS-422,具有更高的直流耗散,不支持TTL输入。 电路2使用交流差分端接,工作正常,直流耗散为零,但不能很好地支持TTL。
在我的第三种方法中, 我使用分离式交流端接,它在转换时看着发射器,接近120欧姆,并提供一些噪音滤波。 A电路用于带A和B输入的RS-422,而3B电路使用10k/6.8k偏置字符串将接收器的反相输入设置为近2V, 应用于正输入的TTL输入(相对于接地)可看到一些输入滤波,但不能看到低值直流端接。 我认为,这种方法在两种应用中都应很好地发挥作用。
我的RS-422和TTL支持电路3方法是否存在任何潜在问题?
谢谢