This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AM:灵活的RS-422/TTL输入端接方案

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583933/ds26c32am-flexible-rs-422-ttl-input-termination-scheme

部件号:DS26C32AM

尊敬的论坛:

 

请参阅随附的草图,这是我的问题参考。  我在需要同时支持RS-422输入和TTL输入的应用中使用DS26C32 RS-422差分接收器。  电路1显示了典型的差分直流端接。  这适用于RS-422,具有更高的直流耗散,不支持TTL输入。  电路2使用交流差分端接,工作正常,直流耗散为零,但不能很好地支持TTL。

 

在我的第三种方法中, 我使用分离式交流端接,它在转换时看着发射器,接近120欧姆,并提供一些噪音滤波。  A电路用于带A和B输入的RS-422,而3B电路使用10k/6.8k偏置字符串将接收器的反相输入设置为近2V,  应用于正输入的TTL输入(相对于接地)可看到一些输入滤波,但不能看到低值直流端接。  我认为,这种方法在两种应用中都应很好地发挥作用。  

 

我的RS-422和TTL支持电路3方法是否存在任何潜在问题?

 谢谢

e2e.ti.com/.../interface-options.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig,

    您的第三种方法对我来说很好,除了我想您可能想将62欧姆电阻 与2.2nF电容器串联,就像电路2一样。 否则 ,接收器输入处的信号将被低通滤波器衰减。 最好使用电阻分压器生成TTL偏压。 您可以参阅此应用手册以了解类似设计(http://www.ti.com/lit/an/snla041a/snla041a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    感谢您的反馈。 我知道我在为输入添加了一个低通滤波器,其RC滤波器的频率约为1.1MHz。 我想这个数值有点过于激进,所以我会按照您所描述的方式进行更改,使用从每个接收器输入到接地的系列R-C。 您认为正极输入上62欧姆和2.2nf的负载是否会对TTL信号驱动线路的情况造成严重问题? 这是我在这两种情况下的关切。 如果在TTL边缘期间交流阻抗过低,也许我可以将R系列从62欧姆增加到100欧姆左右。 这将对RS-422信号的端接产生不利影响,但我可能需要妥协?

    谢谢!

    Craig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Craig,

    我对TTL信号不太担心。 由于速度缓慢,RC滤波器不应限制带宽。 但在RS422通信中,使用电流配置时,接收器的差分输入电压不是在62欧姆电阻器上生成,而是在2.2 nF电容器上生成,其等效阻抗在2Mbps数据速率下约为72欧姆。 我不确定您是否会得到足够的电压差。 希望这对您有意义。 如果您有任何疑问,请告诉我。 此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    我理解。  请参阅recommendation.e2e.ti.com/.../revised-interface.pdf上我的修订版电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig,

    这个原理图对我来说很好。 我希望它对您有效。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,