This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:功耗高于规范

Guru**** 2470830 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584283/tps65982-higher-power-consumption-than-specification

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件:HD3SS460

当我确认每种功率模式的功耗时,我得到的测量结果如下:

活动模式= 5.94mA (规格= 5.64mA

Idel模式= 2.82mA (规格= 1.66mA

休眠模式= 0.37mA (规格= 0.058mA)

以下是测量条件。

-已安装文件= TPS6.5982万_HD3SS460_DRP_Host_FULL 2_15.TPL

- EVM

功耗是   指从直流电源流向System_3V3的电流

为什么我的测量电流高于规格?

请告诉我正确的测量方法和条件。

此致,

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio:

    在EVM上测量此参数时,很难获得与数据表相匹配的结果。 EVM具有Winbond闪存芯片,由TPS6.5982万中的LDO_3V3供电,后者将消耗额外的电流。
    但是,在我看来,您正在使用您所做的电路板修改正确测量电流。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    感谢您的回复。

    顺便说一下,TPS6.5982万具有4个输出电源,如下图所示。

    如果IC处于休眠模式, 则除LDO3V3外,哪个选项 被禁用? 此外,ADC是否已禁用?

    谢谢,此致,

    Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio:

    在睡眠状态下,电源输出路径保持打开。 此外,当设备处于休眠状态时,正在驱动的所有GPIO将保持其当前状态。 ADC也保持打开。

    谢谢!
    Eric