请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 主题中讨论的其他部件:HD3SS460,
当我确认每种功率模式的功耗时,我得到的测量结果如下:
活动模式= 5.94mA (规格= 5.64mA
Idel模式= 2.82mA (规格= 1.66mA
休眠模式= 0.37mA (规格= 0.058mA)
以下是测量条件。
-已安装文件= TPS6.5982万_HD3SS460_DRP_Host_FULL 2_15.TPL
功耗是 指从直流电源流向System_3V3的电流
为什么我的测量电流高于规格?
请告诉我正确的测量方法和条件。
此致,
Tamio