This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:我应该考虑SN65HVD251DR的哪个ESD模块:"人体模型"或"带电设备模型。

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584400/sn65hvd251-which-esd-modle-should-i-consider-human-body-model-or-charged-device-model-for-sn65hvd251dr

部件号:SN65HVD251

 下面的SN65HVD251DR的哪种ESD模块应考虑"人体模型"或"充电设备模型"?

  SN65HVD251DR数据表第4页6.2 "ESD等级"上有两种模型作为"静电放电","人体模型"和"带电设备模型"的条件。

当 连接到SN65HVD251DR的电缆接头连接到其他带电部件时, 我应该考虑哪种型号的"人体模型"或"带电设备模型"?

感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taka Ishiyama,

    您要为所描述的应用程序参考的ESD类型是CDM或带电设备型号。 HBM更符合处理规范,其设计目的是使系统或设备达到操作员在处理过程中预期的ESD水平。 下面是一个很好的应用说明,它讨论了各种类型的ESD In Out数据表:

    请告诉我您还有什么其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michel:

    我非常谨在此附上您的建议和应用说明。

    我将检查并使用CDM模型。

    追加,

    Taka