请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVD251 下面的SN65HVD251DR的哪种ESD模块应考虑"人体模型"或"充电设备模型"?
SN65HVD251DR数据表第4页6.2 "ESD等级"上有两种模型作为"静电放电","人体模型"和"带电设备模型"的条件。
当 连接到SN65HVD251DR的电缆接头连接到其他带电部件时, 我应该考虑哪种型号的"人体模型"或"带电设备模型"?
感谢,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面的SN65HVD251DR的哪种ESD模块应考虑"人体模型"或"充电设备模型"?
SN65HVD251DR数据表第4页6.2 "ESD等级"上有两种模型作为"静电放电","人体模型"和"带电设备模型"的条件。
当 连接到SN65HVD251DR的电缆接头连接到其他带电部件时, 我应该考虑哪种型号的"人体模型"或"带电设备模型"?
感谢,