This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:当我使用AM26C31和AM26C32传输PWM信号时,我隔离了这两个芯片GND,它们是损坏的,我想知道如何解决这个问题

Guru**** 2531850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581497/am26c31-when-i-use-am26c31-and-am26c32-to-transmit-pwm-signal-i-isolated-this-two-chip-gnd-they-are-damage-i-want-to-know-how-to-solve-this-problem

部件号:AM26C31
主题中讨论的其他部件: AM26C32

1、我正在使用DSP生成PWM控制信号,信号进入SN74LV245,增强信号驱动能力。   然后,在AM26C31之后 ,将单端信号更改为 差分信号。 通过电缆,PWM插入另 一个板,在此板上,我使用AM26C32将差分信号更改为单信号。当我将GND连接到彼此时,它们工作正常,如下 所示:

2、出于某种原因,我必须隔离AM26C31和AM26C32的GND,但AM26C32始终损坏。就像这样:

  

3、我想知道我是否使用这款芯片,因为这可能会出现一些问题?请给我一些建议,非常感谢! 期待  您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当您分开两个接地时,它们之间的电压偏移量是多少? 接地之间的电压偏移将导致接收器(AM26C32)所看到的电压发生变化,如果这些电压超过相应引脚的绝对最大范围,则可能会造成损坏。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max:

        您对保护 接收器(AM26C32)有什么好的建议吗?请给我 AM26C32 和AM26C31  典型 的应用 电路。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间-我上周不在办公室。 如果电压差相对较小,则可以在发射器和接收器之间插入一些串联电阻。 但是,您需要小心不要使它们过大,因为它们也会导致信号衰减和低通滤波效应(由于电阻和寄生/负载电容的组合)。 对于更大的电压偏移,更好的解决方案是连接两个收发器的接地,然后使用数字隔离器隔离逻辑接口。 有关该方法的更多信息,请参阅本应用说明(第11节):

    www.ti.com/.../slla272c.pdf

    此致,
    最大