Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM26C31 主题中讨论的其他部件: AM26C32
1、我正在使用DSP生成PWM控制信号,信号进入SN74LV245,增强信号驱动能力。 然后,在AM26C31之后 ,将单端信号更改为 差分信号。 通过电缆,PWM插入另 一个板,在此板上,我使用AM26C32将差分信号更改为单信号。当我将GND连接到彼此时,它们工作正常,如下 所示:
2、出于某种原因,我必须隔离AM26C31和AM26C32的GND,但AM26C32始终损坏。就像这样:
3、我想知道我是否使用这款芯片,因为这可能会出现一些问题?请给我一些建议,非常感谢! 期待 您的回复。