This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV8028:如果DS92LV8028中的并行数据是异步的,该怎么办?

Guru**** 2648995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583343/ds92lv8028-what-if-the-parallel-data-in-is-asynchronous-for-ds92lv8028

部件号:DS92LV8028

如果DS92LV8028中的并行数据为异步数据,该怎么办?   时钟边缘是否每隔一段时间就位于数据边缘上?  可转移性?  当LVDS连接到FPGA时,我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    所有8个通道都需要同步到一个并行时钟。 数据表的图4显示数据在TCLK的上升边缘处于strobing状态。 串行器接受输入DINn0至DINn9的数据。 串行器使用TCLK输入的上升沿锁定传入数据。 如果并行数据是异步的,我们无法保证输出数据的传输。

     

    序列化器与另一个反序列化器配对。 串行数据流包括由串行器附加的起始位和停止位,串行器将十个数据位作为帧结构。 起始位总是高的,而停止位总是低的。 起始位和停止位还可用作嵌入串行流的时钟位。 有关详细信息,请参见图7。 如果FPGA是反序列器,FPGA能够识别串行流中嵌入的时钟位。

     

    如果您还有其他问题,请告诉我。


    此致,

    Dennis