请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCA9306-Q1 PCA9306-Q1是否有功率定序要求? 客户是否可以先打开VREF1,然后在一段时间(秒或分钟)后,他们是否可以向VREF2供电。 如果这正常,是否可以进行反向操作,VREF2首先打开,然后VREF1在稍后打开。
我认为这不是问题,但我只是想验证此部件不存在电源顺序问题。
感谢您的帮助!
Richard Elmquist
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PCA9306-Q1是否有功率定序要求? 客户是否可以先打开VREF1,然后在一段时间(秒或分钟)后,他们是否可以向VREF2供电。 如果这正常,是否可以进行反向操作,VREF2首先打开,然后VREF1在稍后打开。
我认为这不是问题,但我只是想验证此部件不存在电源顺序问题。
感谢您的帮助!
Richard Elmquist