This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:电源定序

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583931/pca9306-q1-power-sequencing

部件号:PCA9306-Q1

PCA9306-Q1是否有功率定序要求?  客户是否可以先打开VREF1,然后在一段时间(秒或分钟)后,他们是否可以向VREF2供电。  如果这正常,是否可以进行反向操作,VREF2首先打开,然后VREF1在稍后打开。

我认为这不是问题,但我只是想验证此部件不存在电源顺序问题。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    此设备没有电源顺序要求,尽管如果您在VREF1之前具有VREF2高电压,则当第1面的相应信号切换时,可能会导致一些小电压耦合到sda1/SCL1。 如果VREF1首先出现,这不是问题,因为EN引脚(连接到VREF2)将会很低。

    您可以在以下e2e帖子中找到有关此主题的更多信息:
    e2e.ti.com/.../156.3337万
    e2e.ti.com/.../149.8896万

    我希望这能有所帮助;如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大,

    非常感谢您的帮助!

    我真的很感激。

    Richard Elmquist