This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:速率/振动VCO编程多速率配置

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583322/ds110df111-rate-subrate-vco-programming-multirate-configuration

部件号:DS110DF111
主题中讨论的其他部件: DS125DF111

你好

 我们有几个问题。 请理解,某些问题似乎显而易见或多余,我们需要确认我们的假设。 感谢您在此问题上花费的时间和精力。

 1) DS110DF111/DS125SD111是否锁定在组0和组1 VCO频率编程寄存器0x60–0x64中编程的频率/数据速率?

 

2) DS110DF111/DS125DF111是否会根据以下信息自动锁定到1.25GHz,10.3125Gb/s,5.1.5625万Gb/s和2.57.8125万Gb/s。

 组1 = 1.25Gb/s

GROUP0 = 10.3125Gb/s

 Rate  SUBRATE  GROUP0除以比率     组1除以口粮

----------------------------------

00      10           1,2,4                    1

 

 

3)如果DS110DF111未自动锁定,我们是否需要覆盖VCO分配器选择寄存器0x09并使用寄存器0x18配置剥离器比例?

 

4)除速率00和振动00外,所有速率和振动配置的默认分配器比率是多少?

 

5)您能否告知DS110DF111或DS125DF111是否可以提供这些数据速率

 a) 614.4 MB/s

B) 768 MB/s

c) 1.2288 Gb/s

d) 1.25 Gb/s

e) 1.536 Gb/s

f) 2.4576 Gb/s

g) 2.4.8832万 Gb/s

h) 3.0720 Gb/s

i) 4.9152 Gb/s

j) 6.1440 Gb/s

k) 9.8304 Gb/s

l) 9.9.5328万 Gb/s

m) 10.1376 Gb/s

n) 10.3125 Gb/s

o) 12.1651 Gb/s

i) 12.2880 Gb/s

 

6)请您就Group 0和Group 1编程设置和分配器速率选择提供帮助和建议。 这是可能的

组1 VCO = 10.1376 GB/s

GROUP0 VCO = 9.8304 GB/s

Rate  SUBRATE  GROUP0除以比率     组1除以口粮

----------------------------------

01      10           1,2,4,8             1,2, 4,8

 除法器1 (00 - 0x18) 9.8304    Gb/s 12.2880          Gb/s

除法器2 (01–0x18) 4.9152   Gb/s 6.1440           Gb/s

除法器4 (10–0x18) 2.4576    Gb/s 3.0720           Gb/s

分隔器8 (11–0x18) 1.2288    Gb/s             不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) DS110DF111/DS125SD111是否锁定在组0和组1 VCO频率编程寄存器0x60–0x64中编程的频率/数据速率?

    (ans)寄存器0x60 - 0x64控制确切的VCO频率范围。  可用的VCO除法比率通过速率/振动设置进行编程。

    2) DS110DF111/DS125DF111是否会根据以下信息自动锁定到1.25Gb/s,10.3125Gb/s,5.1.5625万Gb/s和2.57.8125万Gb/s。

    组1 = 1.25Gb/s    GROUP0 = 10.3125Gb/s

    Rate  SUBRATE  GROUP0除以比率     组1除以口粮

    ----------------------------------

    00      10           1,2,4                    1

    (ans) 是。  10.3125 / 5.1.5625万 / 2.578 -组0和1.25 -组1

    3)如果 DS110DF111 未自动锁定,我们是否需要覆盖VCO分配器选择寄存器0x09并使用寄存器0x18配置剥离器比例?

    (ANS)否。DS110DF111将在组0和组1设置中给出的每个VCO除法比率之间转换。  不需要直接对分禾器进行编程。

    4)除速率00和振动00外,所有速率和振动配置的默认分配器比率是多少?

    (ANS)参见DS110DF111数据表第21页-表9。

    5) 数据列表-

    (ans) 是的,它们都是可能的,但不能同时实现。

    6)请您就Group 0和Group 1编程设置和分配器速率选择提供帮助和建议。 这是可能的

    组1 VCO = 10.1376 GB/s     GROUP0 VCO = 9.8304 GB/s

    Rate  SUBRATE  GROUP0除以比率     组1除以口粮

    ----------------------------------

    01      10           1,2,4,8             1,2, 4,8

     除法器1 (00 - 0x18) 9.8304    Gb/s 12.2880          Gb/s

    除法器2 (01–0x18) 4.9152   Gb/s 6.1440           Gb/s

    除法器4 (10–0x18) 2.4576    Gb/s 3.0720           Gb/s

    分隔器8 (11–0x18) 1.2288    Gb/s             不适用

    (ans): 以下是组0 = 9.8304 GHz 和组1 = 10.1376 GHz的寄存器写入

    注册        数据        注释

    0x2F              66'h          //*计划费率/01 10

    0x60               26'h         //* 组0

    0x61               B1'h         //* 组0

    0x62              B0'h         //*  组1

    0x63              B2'h        //*  组1  

    0x64               FF'h        

    注:以上信息基于第1组= 10.3176 GHz

    注: 以下infor基于组1 = 12.2880 GHz

    以下是组0 = 9.8304 GHz 和组1 = 12.2880 GHz的寄存器写入

    注册        数据        注释

    0x2F              66'h          //*计划费率/01 10

    0x60               26'h         //* 组0

    0x61               B1'h         //* 组0

    0x62              70'h         //*  组1

    0x63              BD'h        //*  组1  

    0x64               FF'h        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李:

    非常感谢您的快速响应,非常感谢。  我将回顾您的答案和建议。  再次感谢

    此致

    Sean