主题中讨论的其他部件: DS125DF111
你好
我们有几个问题。 请理解,某些问题似乎显而易见或多余,我们需要确认我们的假设。 感谢您在此问题上花费的时间和精力。
1) DS110DF111/DS125SD111是否锁定在组0和组1 VCO频率编程寄存器0x60–0x64中编程的频率/数据速率?
2) DS110DF111/DS125DF111是否会根据以下信息自动锁定到1.25GHz,10.3125Gb/s,5.1.5625万Gb/s和2.57.8125万Gb/s。
组1 = 1.25Gb/s
GROUP0 = 10.3125Gb/s
Rate SUBRATE GROUP0除以比率 组1除以口粮
----------------------------------
00 10 1,2,4 1
3)如果DS110DF111未自动锁定,我们是否需要覆盖VCO分配器选择寄存器0x09并使用寄存器0x18配置剥离器比例?
4)除速率00和振动00外,所有速率和振动配置的默认分配器比率是多少?
5)您能否告知DS110DF111或DS125DF111是否可以提供这些数据速率
a) 614.4 MB/s
B) 768 MB/s
c) 1.2288 Gb/s
d) 1.25 Gb/s
e) 1.536 Gb/s
f) 2.4576 Gb/s
g) 2.4.8832万 Gb/s
h) 3.0720 Gb/s
i) 4.9152 Gb/s
j) 6.1440 Gb/s
k) 9.8304 Gb/s
l) 9.9.5328万 Gb/s
m) 10.1376 Gb/s
n) 10.3125 Gb/s
o) 12.1651 Gb/s
i) 12.2880 Gb/s
6)请您就Group 0和Group 1编程设置和分配器速率选择提供帮助和建议。 这是可能的
组1 VCO = 10.1376 GB/s
GROUP0 VCO = 9.8304 GB/s
Rate SUBRATE GROUP0除以比率 组1除以口粮
----------------------------------
01 10 1,2,4,8 1,2, 4,8
除法器1 (00 - 0x18) 9.8304 Gb/s 12.2880 Gb/s
除法器2 (01–0x18) 4.9152 Gb/s 6.1440 Gb/s
除法器4 (10–0x18) 2.4576 Gb/s 3.0720 Gb/s
分隔器8 (11–0x18) 1.2288 Gb/s 不适用