This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:为什么栅极偏压设置为大约低电压侧的VCC电平加上一个阈值电压?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581802/tca9406-why-is-gate-bias-set-at-approximately-the-vcc-level-of-low-voltage-side-plus-one-threshold-voltage

部件号:TCA9406
主题中讨论的其他部件:PCA9306

您好,支持者,

我正在检查NMOS传输门的工作原理,我想知道 为什么栅极偏压设置在低电压侧加一个阈值电压的VCC水平。

你能告诉我吗?

此致,

S.P. LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好S.P. 林

    这就是零件的设计工作方式。  为了打开和关闭通道FET,我们需要设置一个指向内部通道FET的参考点。  我附上了PCA9306的简图 ,其中显示 了如何设置。  

    一旦有偏置,您就可以设置如何关闭/打开PASS FET。  TCA9406还增加了一些国内功能,例如内部上拉和上升时间加速器,但如何设置通道FET参考的基本前提是相同的。  这对您来说足够清楚了吗?  您为什么要询问此问题,以便我能够更好地理解问题。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    我试图向我的员工解释为什么TCA9406不能用作中继器,我要说的是基于电容。 由于在TCA9406导电时电流将流经两侧,因此应考虑两侧的所有电容。 与缓冲I/O相比,输入电阻始终接近非常大的数字,因此,流入缓冲转换器的电流可被视为大约为零。 因此,只应考虑单侧的电容,这就是我们将其称为"中继器"的原因。 但是,当我谈论TCA9406的开关结构时,我对栅极偏压一无所知。

    此外,根据您提供的屏幕截图,我仍然不能真正理解PMOS通道的栅极电压将是低侧电压加上阈值电压的原因。 你能为我详细解释一下吗?

    我们非常感谢您的帮助。

    此致,
    S.P. LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    实际上,我认为栅极偏压的通道类型应该是NMOS而不是PMOS。 NMOS的栅极和漏极连接在一起,使其始终在饱和模式下工作。 因此,NMOS通道打开,门(或漏极)电压持续放电,直至门(或漏极)电压降至源电压加阈值电压。 如果有任何问题,请告诉我。 非常感谢。

    此致,
    S.P. LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好S.P. 林
    因此,您关于为何不能将TCA9406用作缓冲区的解释是正确的。 我也没有意识到我没有在图纸中正确配置FET。 我现在已经改变了。 它是一个N-FET,主体已隔离。 很抱歉混淆了。
    Francis Houde