This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306示意图和布局审核请求

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581260/pca9306-pca9306-schematic-and-layout-review-request

部件号:PCA9306

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    我对原理图有一些顾虑。  

    1. 您能告诉我他们的工作速度是多少吗?  400kHz?  您是否有关于I2C总线电容负载的任何信息?  是否有线束或板对板连接?

    2. 他们是否意识到,当设备连接到总线上时,他们将同时有两个上拉杆? 他们是否知道其总线电容性负载,以及所需工作频率的上拉电阻要求什么?

    3. 另外,为什么他们故意将100pF放在“MICOM”设备旁边? 这是I2C规格的最大电容负载的25 % (400pF最大值)。

    4. 他们是否已经计算了Vol,给定的上拉电阻,串联电阻,跟踪/线电阻,PCA9306通过FET电阻和器件的下拉强度?

    5. 主板是两层板吗? 看起来像它,但它应该是好的。

    原理图看起来连接正确。 我看不到布局中有任何重大问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将更新我的客户提出的1~3问题。

    问题5:是的,布局是两层的。

    “Vol”的意思是什么?

    您能否分享有关上拉电阻,串联电阻,轨迹/线电阻的计算过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    请查看以下应用说明。  它将涵盖您的上拉电阻器的正确选择标准。  我将整理一张图表,说明增加串联电阻会影响VOL的原因。  

    http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    Francis Houde