请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCA9306 This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Peter,
我对原理图有一些顾虑。
您能告诉我他们的工作速度是多少吗? 400kHz? 您是否有关于I2C总线电容负载的任何信息? 是否有线束或板对板连接?
他们是否意识到,当设备连接到总线上时,他们将同时有两个上拉杆? 他们是否知道其总线电容性负载,以及所需工作频率的上拉电阻要求什么?
另外,为什么他们故意将100pF放在“MICOM”设备旁边? 这是I2C规格的最大电容负载的25 % (400pF最大值)。
他们是否已经计算了Vol,给定的上拉电阻,串联电阻,跟踪/线电阻,PCA9306通过FET电阻和器件的下拉强度?
主板是两层板吗? 看起来像它,但它应该是好的。
原理图看起来连接正确。 我看不到布局中有任何重大问题。
您好Peter,
请查看以下应用说明。 它将涵盖您的上拉电阻器的正确选择标准。 我将整理一张图表,说明增加串联电阻会影响VOL的原因。
http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
Francis Houde