请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5986万EVM 主题中讨论的其他部件:HD3SS460, DP-EXPANDE-EVM
您好,
我可以 使用TPS6.5986万EVM + DP-EXPAN-EVM (HD3SS460,汇板)来实施我的应用。 但在我的设计板中,我需要使用GPIO来设置/重置其他芯片。
我想使用TPS6.5986万EVM中的固件并修改GPIO设置以满足我的要求。 那么,我如何使用“ TPS6598x应用定制工具”在TPS6.5986万EVM中加载固件并修改GPIO设置。
- TPS6.5986万EVM中的固件是哪一个模板?
-我发现 “ TPS6598x应用定制工具”中的模板集与 TPS6.5986万EVM的电路不匹配。 为什么? 例如:EVM电路的GPIO0设置是 "AMSL",但模板设置AMSEL是GPIO3。
谢谢。