This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:TPS6.5986万EVM中的项目模板或文件

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581338/tps65986evm-the-project-template-or-file-in-tps65986evm

部件号:TPS6.5986万EVM
主题中讨论的其他部件:HD3SS460DP-EXPANDE-EVM

您好,

我可以 使用TPS6.5986万EVM + DP-EXPAN-EVM (HD3SS460,汇板)来实施我的应用。 但在我的设计板中,我需要使用GPIO来设置/重置其他芯片。

我想使用TPS6.5986万EVM中的固件并修改GPIO设置以满足我的要求。 那么,我如何使用“ TPS6598x应用定制工具”在TPS6.5986万EVM中加载固件并修改GPIO设置。

- TPS6.5986万EVM中的固件是哪一个模板?

-我发现 “ TPS6598x应用定制工具”中的模板集与  TPS6.5986万EVM的电路不匹配。 为什么? 例如:EVM电路的GPIO0设置是 "AMSL",但模板设置AMSEL是GPIO3。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议从应用程序自定义工具中TPS6.5986万模板之一开始。 我们有许多模板配置为与HD3SS460配合使用。 我在下面附加了一个屏幕截图,突出显示了应用程序自定义工具中包含的TPS6.5986万的不同模板。

    谢谢!

    Eric