This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:VQFN-32散热垫

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580834/tl16c550d-vqfn-32-thermal-pad

部件号:TL16C550D

您好,

我有一个关于TL16C550DIRHB (VQFN-32)的问题。

我们是否应该将散热垫连接到数字GND。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dany,

    通常建议将散热垫连接到接地,以帮助热传导,但设备不需要这样做(VSS引脚是主要接地连接)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dany,

    我同意Max的观点,你可以把这个散热垫连接到地面上,以帮助热传导。这个散热垫设计为直接连接到外部散热器上。 散热垫必须直接焊接到印刷电路板(PCB)上。 焊接后,PCB可用作散热器。 此外,通过使用热导通孔,热垫可直接连接到相应的铜板上,也可连接到PCB中设计的特殊散热器结构上。 这种设计优化了集成电路的热传递。

    此致
    弗朗西斯科