Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC
我还有一些关于ONET1130EC中热补偿的问题。 本部分未得到充分描述,因此没有明确的理解。
如您所见,寄存器11中有2位TXTCSELx对应于热补偿。
但没有关于可用值和对ONET1130EC的影响的描述。
那么,您能否澄清以下问题:
- 调制信号幅值的温度补偿是正确的吗?
- 如何实施补偿机制? 只是附加系数还是其他系数?
- 可以设置哪些位组合?它们的含义是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC
我还有一些关于ONET1130EC中热补偿的问题。 本部分未得到充分描述,因此没有明确的理解。
如您所见,寄存器11中有2位TXTCSELx对应于热补偿。
但没有关于可用值和对ONET1130EC的影响的描述。
那么,您能否澄清以下问题:
您好,Vladimir,
很抱歉回复延迟。 下面是我对您有关热补偿的问题的回答:
调制信号幅值的温度补偿是正确的吗?
响应:是的,寄存器11的TXTCSEL[1:0]位通过补偿振幅中与温度相关的变化来控制信号振幅的保持情况。
如何实施补偿机制? 只是附加系数还是其他系数?
响应: 温度补偿通过驱动器增益级内的反馈回路来实现,方法是控制定义输出信号恒定增益范围或恒定振幅的系数。
可以设置哪些位组合?它们的含义是什么?
响应:通过 寄存器11的TXTCSEL[1:0]位,有4个级别的温度补偿功能可应用于信号。 遗憾 的是,我们没有精确的量化系统级别上各个级别的含义,但将TXTCSE[1:0]设置为2'B11将对信号应用最高温度补偿。 但是,这些选择位TXTCSEL[1:0]的默认值为2'B00,这将应用中等补偿。 请注意,将选择位TXTCSEL[1:0]设置为2'B01将导致补偿最小。
希望这会有所帮助。
谢谢!
SRI
您好,Vladimir,
在ONET1130EC的CDR带宽设置上:
寄存器51的位[5:7]用于允许用户指定Tx和Rx端的CDR带宽。 CDR带宽只不过是CDR设备的抖动传输属性的带宽,因此是衡量设备CDR信号跟踪功能的一个尺度。 对于10Gbit/s的Datacom应用,建议使用高达4.5MHz的CDR带宽。
ONET1130EC中寄存器51的位[5:7]的精确设置对应于一个内部电阻值,该值可在75欧姆(对应于千欧注册器51 [5:7])到600欧姆(对应于111的注册器51 [5:7])之间的任何位置进行调谐。 最低设置对应于3MHz的CDR抖动传输带宽,而最高设置对应于8MHz的CDR带宽。 默认寄存器设置010对应于CDR抖动传输带宽4.5MHz。
谢谢!
SRI