This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:ONET1130EC热补偿

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580656/onet1130ec-onet1130ec-thermal-compensation

部件号:ONET1130EC

我还有一些关于ONET1130EC中热补偿的问题。 本部分未得到充分描述,因此没有明确的理解。

如您所见,寄存器11中有2位TXTCSELx对应于热补偿。

但没有关于可用值和对ONET1130EC的影响的描述。
那么,您能否澄清以下问题:

  1. 调制信号幅值的温度补偿是正确的吗?
  2. 如何实施补偿机制? 只是附加系数还是其他系数?
  3. 可以设置哪些位组合?它们的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一个同样的问题。

    您能否获得寄存器51的更详细描述:
    1)数据通信要求与CDR带宽之间的关联是什么?
    2)能否提供寄存器51和CDR中值之间的关联(图形,公式)?
    3)您能否为此寄存器提供建议值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    很抱歉回复延迟。 下面是我对您有关热补偿的问题的回答:

    调制信号幅值的温度补偿是正确的吗?

    响应是的,寄存器11的TXTCSEL[1:0]位通过补偿振幅中与温度相关的变化来控制信号振幅的保持情况。

    如何实施补偿机制? 只是附加系数还是其他系数?

    响应 温度补偿通过驱动器增益级内的反馈回路来实现,方法是控制定义输出信号恒定增益范围或恒定振幅的系数。  

    可以设置哪些位组合?它们的含义是什么?

    响应:通过 寄存器11的TXTCSEL[1:0]位,有4个级别的温度补偿功能可应用于信号。 遗憾 的是,我们没有精确的量化系统级别上各个级别的含义,但将TXTCSE[1:0]设置为2'B11将对信号应用最高温度补偿。  但是,这些选择位TXTCSEL[1:0]的默认值为2'B00,这将应用中等补偿。 请注意,将选择位TXTCSEL[1:0]设置为2'B01将导致补偿最小。

    希望这会有所帮助。

    谢谢!

    SRI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    我对你上述最后一个问题的答复中的更正:

    "遗憾的是,我们没有精确的量化系统级别的各个级别的含义,但将 TXTCSE[1:0]设置为2'B11将对信号应用最低温度补偿。 这些选择位 TXTCSEL[1:0]的默认值 为2'B00,这将应用中等补偿。 将选择位 TXTCSEL[1:0]设置为2'B01将获得最高补偿。"

    谢谢!

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    在ONET1130EC的CDR带宽设置上

    寄存器51的位[5:7]用于允许用户指定Tx和Rx端的CDR带宽。 CDR带宽只不过是CDR设备的抖动传输属性的带宽,因此是衡量设备CDR信号跟踪功能的一个尺度。 对于10Gbit/s的Datacom应用,建议使用高达4.5MHz的CDR带宽。

    ONET1130EC中寄存器51的位[5:7]的精确设置对应于一个内部电阻值,该值可在75欧姆(对应于千欧注册器51 [5:7])到600欧姆(对应于111的注册器51 [5:7])之间的任何位置进行调谐。 最低设置对应于3MHz的CDR抖动传输带宽,而最高设置对应于8MHz的CDR带宽。 默认寄存器设置010对应于CDR抖动传输带宽4.5MHz。

    谢谢!

    SRI