This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C:DP8.3848万KSQ/NOPB代替DP8.3848万CVV/nop

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578704/dp83848c-dp83848ksq-nopb-in-place-of-for-dp83848cvv-nop

部件号:DP8.3848万C
主题中讨论的其他部件:DP8.3848万K

您好,团队:  

您能否帮助我了解两者之间是否存在任何差异  

DP8.3848万KSQ 和 DP8.3848万CVV

另外,由于价格限制,我如何检查我的客户是否可以使用更便宜的DP8.3848万KSQ而不是DP8.3848万CVV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,请帮助我解答这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi,您好!

    请参阅DP8.3848万K与DP8.3848万C的比较。  C具有K没有的引脚和功能,您必须阅读两者的数据表才能获得更多详细信息。

    此致,