This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410输出信号无法正确解码

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580819/tfp410-output-signal-cannot-be-decoded-correctly

主题中讨论的其他部件:TFP410TFP401

在CMOS应用系统中,CMOS输出图像是单色的,分辨率为1024x768,像素时钟61MHz,TFP410用于图像传输,因为它是单色的,只有TXC和TX0信号的两个差分Paris用于传输,解码器中使用TFP401解码的接收器将是TX0,TX1, TX2短连接,发现一些解码可以正确恢复VS,HS,PCLK,DE,但另一个板信号,如VS,DE,无法正确恢复信号,信号有很多干扰和噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请勿短接TFP401上的输入。
    对于未使用的TMDS输入:保持正极线路打开,并使用1K电阻器将负极连接至GND。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对于输入TFP410 PCLK,VS,HS,DE和其他信号定时要求? 手册中没有提供详细的要求。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这些信号的定时要求在数据表的第6.6 节中规定。
    此致