请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TFP410, TFP401在CMOS应用系统中,CMOS输出图像是单色的,分辨率为1024x768,像素时钟61MHz,TFP410用于图像传输,因为它是单色的,只有TXC和TX0信号的两个差分Paris用于传输,解码器中使用TFP401解码的接收器将是TX0,TX1, TX2短连接,发现一些解码可以正确恢复VS,HS,PCLK,DE,但另一个板信号,如VS,DE,无法正确恢复信号,信号有很多干扰和噪音。