This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:EtherCAT的链路丢失反应时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580955/dp83848i-link-loss-reaction-time-for-ethercat

部件号:DP8.3848万I
主题中讨论的其他部件:AM3357TLK110

您好,

之前,我在Sitara论坛上发布了一个相关问题。 我还有一个问题吗?
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/57.6456万

如果我对AM3357和DP8.3848万启用"增强链路检测",即将AM3357的pr3_mii1_rxlink和pr1_mii0_rxlink引脚连接到DP8.3848万的LED_LINK或LED_SPEED引脚,DP8.3848万的"Link Loss Reaction Time"将需要多长时间?

它是在Beckhoff的PHY选择指南中描述的250 us,还是比EtherCAT要求的15 us更快?

对于支持"快速链路关闭模式"的TLK110,此模式可识别10 us中的链路断开,并通知链路断开至链路LED针脚。 很明显,这次比我们15个人快。

此致,
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kazu:

    DP8.3848万链路断开时间为250US (无ELD)。

    借助ELD,DP8.3848万可满足Beckhoff对15us的要求。 请参阅Beckhoff PHY选择指南的4.1 部分。 "某些以太网PHY需要激活增强型链路检测,以获得足够的链路丢失反应时间。" DP8.3848万是这些PHY之一。

    我希望这能有所帮助。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的快速回复。 让我看看启用"增强链路检测"的方法。

    - DP8.3848万:将PHY LED针脚连接至ESC (AM3357)。

    - TLK110:将PHY LED针脚连接至ESC (AM3357)。 此外,通过SWSCR3 (位3和0)控制启用快速链路关闭。

    正确吗?

    此致,
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kazu:

    ELD通过监控接收错误(RX_ER)来工作。 您必须向Sitara论坛咨询,了解在使用ELD时是否需要连接LED。

    如果PHY可检测到低于15us的链路断开,而未使用ELD,则LED指示灯直接连接到ESC。

    - DP8.3848万:在ESC (AM3357)上启用ELD。

    - TLK110:在ESC (AM3357)上启用ELD。 将PHY LED针脚连接至ESC (AM3357)。 此外,通过SWSCR3 (位3和0)控制启用快速链路关闭。

    此致,