请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3848万I 主题中讨论的其他部件:AM3357, TLK110
您好,
之前,我在Sitara论坛上发布了一个相关问题。 我还有一个问题吗?
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/57.6456万
如果我对AM3357和DP8.3848万启用"增强链路检测",即将AM3357的pr3_mii1_rxlink和pr1_mii0_rxlink引脚连接到DP8.3848万的LED_LINK或LED_SPEED引脚,DP8.3848万的"Link Loss Reaction Time"将需要多长时间?
它是在Beckhoff的PHY选择指南中描述的250 us,还是比EtherCAT要求的15 us更快?
对于支持"快速链路关闭模式"的TLK110,此模式可识别10 us中的链路断开,并通知链路断开至链路LED针脚。 很明显,这次比我们15个人快。
此致,
Kazu