请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB546-DCI 您好,
任何人都知道Type-C上VESA Display port alt mode中的针脚分配A,B,C,D,E和F
由于TUSB546仅支持C,D,E和F, 我们想知道A和B引脚配置,Gen2_BR是什么?
在TI的应用说明之一PD备用模式显示端口(slva844a.PDF)中,他们在表1中提到了VESA规范(请参阅下图以供参考)
电缆类型和DisplayPort信号意味着什么??
如果有人知道答案,欢迎你!!!