This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:DisplayPort插针分配

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579392/tusb546-dci-displayport-pin-assignments

部件号:TUSB546-DCI

您好,

任何人都知道Type-C上VESA Display port alt mode中的针脚分配A,B,C,D,E和F

由于TUSB546仅支持C,D,E和F, 我们想知道A和B引脚配置,Gen2_BR是什么?  

在TI的应用说明之一PD备用模式显示端口(slva844a.PDF)中,他们在表1中提到了VESA规范(请参阅下图以供参考)

电缆类型和DisplayPort信号意味着什么??

如果有人知道答案,欢迎你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijaya:

    A和B引脚分配的唯一区别在于两种配置均适用于10Gbps DisplayPort数据速率,这意味着DP信息将使用3.1 3亿次第2代电气参数进行传输。 TUSB546专为3.1 Gen1而设计,因此由于缺乏带宽,它无法与A和B配置配合使用。

    我不熟悉这种DP配置,但很难找到任何支持10Gbps的DP接收器设备,因为发布的DP规范将HBR3作为最大比特率(8.1Gbps)。


    此致,

    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Diego的快速回复!!!