This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:HPD信号由不同的电源供电

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580292/tpd12s016-hpd-signal-powered-by-different-power-supply

部件号:TPD12S016

[ TPD12S016 ] HPD信号由不同的电源供电

您好,专家,

您能帮我了解HPD信号和HPD_B引脚吗?

根据我的理解,TPD12S016具有5V_OUT引脚,用于提供HDMI电源线,HPD信号由接收器设备提供。
这意味着,可能存在接收器设备不是由5V_OUT供电(由其自己的电源供电)的情况。

在这种情况下,在某些情况下,无法满足以下建议条件。
我的理解是否正确?



我不熟悉HDMI规格。
无论情况是否如此,我们都非常感激。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我研究过HDMI规格...

    HPD的描述如下所示。

    "请注意,许多接收器设备只是通过 1000欧姆电阻将HPD信号连接到+5V电源信号。 因此,为了 可靠地区分浮动(断开) HPD 信号和高电压电平HPD信号,源可能需要下拉HPD信号。 "

    这意味着,即使接收器设备的供电方式不同于5V_OUT,在大多数情况下,HPD信号除以1kohm和10khom (内部下拉),则应在数据表中指定的范围内。

    如果您有不同的想法,请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:


    对于TPD12S016,假定HPD信号 由所列额定值的5V_OUT引脚提供。 如果如您所述,它由外部供电,则最大电压仍为5V,以保持在HDMI规格范围内。 任何较高的HPD电压都将增加设备故障和受保护设备损坏的可能性。 我希望这能有所帮助!


    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的回复! 理解!

    此致,