[ TPD12S016 ] HPD信号由不同的电源供电
您好,专家,
您能帮我了解HPD信号和HPD_B引脚吗?
根据我的理解,TPD12S016具有5V_OUT引脚,用于提供HDMI电源线,HPD信号由接收器设备提供。
这意味着,可能存在接收器设备不是由5V_OUT供电(由其自己的电源供电)的情况。
在这种情况下,在某些情况下,无法满足以下建议条件。
我的理解是否正确? 
我不熟悉HDMI规格。
无论情况是否如此,我们都非常感激。
谢谢!
肯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
您能帮我了解HPD信号和HPD_B引脚吗?
根据我的理解,TPD12S016具有5V_OUT引脚,用于提供HDMI电源线,HPD信号由接收器设备提供。
这意味着,可能存在接收器设备不是由5V_OUT供电(由其自己的电源供电)的情况。
在这种情况下,在某些情况下,无法满足以下建议条件。
我的理解是否正确? 
我不熟悉HDMI规格。
无论情况是否如此,我们都非常感激。
谢谢!
肯
我研究过HDMI规格...
HPD的描述如下所示。
"请注意,许多接收器设备只是通过 1000欧姆电阻将HPD信号连接到+5V电源信号。 因此,为了 可靠地区分浮动(断开) HPD 信号和高电压电平HPD信号,源可能需要下拉HPD信号。 "
这意味着,即使接收器设备的供电方式不同于5V_OUT,在大多数情况下,HPD信号除以1kohm和10khom (内部下拉),则应在数据表中指定的范围内。
如果您有不同的想法,请告诉我。
谢谢!
肯